DOCA0270ES-01

Módulos de interfaz de potencia y arrancadores

Para ver el estado del dispositivo, haga clic en uno de los arrancadores o módulos de interfaz de potencia en la Vista de la isla. Esta acción abre una nueva ventana que muestra el estado del dispositivo. Aparecerá la siguiente información:

  • Estado del dispositivo

    • Etiqueta de nombre

    • Posición

    • Referencia comercial

    • Estado

    • Ieff

    • Presencia de tensión aguas arriba

  • Datos del activo

    • Número de operaciones de apagado y encendido del dispositivo

    • Hora de puesta en marcha del dispositivo

    • Número de eventos de dispositivo

    • Hora de encendido (solo arrancador)

    • Número de ciclos del contactor (solo arrancador)

    • Corriente RMS máxima

    • Corriente RMS media durante la vida útil

  • Identificación del producto

    • Nombre del proveedor

    • URL del fabricante

    • Nombre del modelo

    • Número de serie

    • Firmware version

    • Código de producto

  • Registros del dispositivo

  • Comando de prueba

Vista de la isla: Dispositivos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?