DOCA0270ES-01

Avatares de cinta transportadora

Hay cuatro aplicaciones de avatars de cinta transportadora, que incluyen lo siguiente:

  • Módulos de arrancador estándar o SIL*

  • Uno o varios módulos de E/S digitales para conmutadores PV y entradas de control local

  • Uno o varios módulos analógicos de E/S para las entradas PV y la supervisión de la temperatura del motor, si está activada

  • Lógica de control configurable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?