DOCA0270ES-01

Localizar físicamente

Antes de iniciar cualquier actividad con la OMT, compruebe que está conectado a la TeSys island correcta.

Realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en el icono Cuadro de control.

  2. Haga clic en Localizar físicamente.

    Resultado: El LED de los acopladores de bus PWR se enciende de color amarillo constante durante 5 s para ayudarle a identificar el dispositivo que se está comunicando con OMT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?