DOCA0270ES-01

Asignaciones de puertos de E/S de avatar

La aplicación y ciertos avatars de carga introducen entradas de variables de proceso (PV) e interruptores de PV.

Las entradas PV se conectan a módulos de E/S analógicas (AIOM) que se incluyen como parte del avatar de la aplicación. Cada módulo AIOM permite hasta dos entradas PV. Se puede seleccionar un máximo de cinco entradas PV, que requieren hasta tres módulos AIOM, para el avatar .

Los conmutadores PV están conectados a módulos de E/S digitales (DIOM) que se incluyen como parte del avatar de la aplicación. Cada módulo DIOM permite hasta cuatro interruptores PV o entradas digitales de modo de control. Se puede seleccionar un máximo de cinco conmutadores PV y tres modos de control, que requieren hasta dos módulos DIOM, para el avatar .

Las asignaciones de los puertos de entrada PV y del conmutador PV en los módulos DIOM y AIOM se realizan durante la configuración inicial de ajustes de TeSys island utilizando el TeSys island DTM.

Las asignaciones de puertos de E/S se pueden encontrar en el DTM una vez que se han seleccionado los avatars en la TeSys island y se ha asignado el número de entradas PV y conmutadores PV. Las asignaciones de puertos de E/S se encuentran en la sección Ajustes para el avatar del sistema. Las entradas para los avatars se asignan a dispositivos de E/S específicos y luego se asignan a los puertos en ese dispositivo de E/S.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?