DOCA0270ES-01

Montaje del módulo de interfaz de bus en el carril DIN

Para instalar el módulo de interfaz de bus en el carril DIN, coloque la ranura superior del módulo de interfaz de bus en el borde superior del carril DIN y presione contra el carril hasta que oiga cómo este queda encajado haciendo un clic. Consulte la figura que se muestra a continuación.

Instalación del carril DIN (mm/pulg.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?