DOCA0270ES-01

Sistema

Para el avatar del sistema se pueden visualizar y modificar las opciones de configuración siguientes.

Bus de campo

  • Dirección IP

  • Subred

  • Pasarela

  • Dirección IPv6

  • Modo IP

  • Nombre de red

  • Tiempo de espera de pérdida de comunicación

NOTA: Para la definición de una pérdida de comunicación, consulte Modo degradado.

Sustitución rápida del dispositivo (FDR)

  • Habilitar FDR

  • Sincronización de FDR habilitada

  • Periodo de sincronización de FDR

  • Restauración de datos FDR: Comando

  • Copia de seguridad de datos FDR: Comando

Sistema

  • Periodo de actualización de registro SD

  • Retención de datos en modo forzado

  • Modo de prueba permitido

  • Modo forzado permitido

Tensión

  • Umbral de caída de tensión

  • Umbral de aumento de tensión

Para obtener más información sobre las opciones de configuración del sistema, consulte la Guía de ayuda en línea del DTM de TeSys™ island, 8536IB1907.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?