DOCA0270ES-01

Instalación de la tarjeta micro SD

Para instalar la tarjeta SD:

  1. Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas del módulo de interfaz de bus.

  2. Empuje hasta que oiga un clic.

Instalación de la tarjeta SD

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?