Cableado del módulo de E/S
Utilice las siguientes directrices y consulte los diagramas de cableado de TeSys Avatar para cablear los módulos de E/S.
-
Extraiga el conector del terminal de resorte. Está situado en la parte superior del módulo, detrás de la conexión de cable plano.
-
Consulte la tabla y las figuras siguientes y realice las conexiones de alimentación y control. Consulte Cableado de accesorios para ver los tipos y tamaños de cable.
-
Vuelva a insertar el conector del terminal de resorte en la parte superior del módulo.
| DIN | Módulo de E/S digitales | Identificación de los terminales | Módulo de E/S analógicas | Identificación de los terminales |
|---|---|---|---|---|
| 1 (el más cercano al carril DIN) |
Entrada 0 | I0 | Entrada 0 + | I0+ |
| 2 | Entrada 1 | I1 | Entrada 0 - | I0- |
| 3 | Común de entrada | IC | NC 0 | NC0 |
| 4 | Entrada 2 | I2 | Entrada 1+ | I1+ |
| 5 | Entrada 3 | I3 | Entrada 1 - | I1- |
| 6 | Salida 0 | Q0 | NC 1 | NC1 |
| 7 | Común de salida | QC | Salida + | O+ |
| 8 (el más cercano a la cara frontal) |
Salida 1 | Q1 | Salida - | O- |