DOCA0270ES-01

Panel Vista de Avatar

En el panel Vista de Avatar, puede hacer lo siguiente:

  • Mostrar información de estado y de contadores de un TeSys avatar seleccionado

  • Restablecer eventos leves, así como contadores de disparos y de alarmas, para el avatar

Este panel incluye una vista de E/S y una vista de Contadores.

  1. Haga clic en el panel Vista de Avatar para mostrar una lista de avatars configurados en la TeSys island .

  2. Realice las tareas de mantenimiento de los avatar que sean necesarias.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?