DOCA0270ES-01

Eventos internos

A continuación se enumeran algunos posibles eventos internos que podría encontrarse durante el funcionamiento:

Alarma de activo

 

Esta alarma se dispara en las condiciones siguientes:

  • Cuando el valor de Número de ciclos del contactor para un arrancador o arrancador SIL* de la isla supera el 90 % de la vida del dispositivo (según cálculos basados en una combinación de varios factores, incluyendo la categoría de uso, la tensión y el ajuste FLA)

  • Cuando el parámetro Contador de operaciones del relé espejo de un módulo de interfaz SIL (SIM) de la isla iguala o supera el 90 % de la vida útil del dispositivo (100 000)

   

Medida correctora:

     

Ejecute un diagnostico de cada dispositivo. El dispositivo que dispara la alarma será aquel que tenga el mayor número de operaciones. Programe el mantenimiento para reemplazarlo.

Alarma de umbral de temperatura de dispositivo

 

Las temperaturas de los dispositivos se controlan por medio de la lectura de sus temperaturas internas. Se dispara una alarma de temperatura interna de dispositivo si la lectura de la temperatura interna del dispositivo supera el umbral que tiene definido.

   

Medida correctora:

     

Verifique que el diseño del equipo cumpla con los requisitos de temperatura ambiente del producto. Apague y encienda la alimentación de la isla. Reemplace el dispositivo si apagarlo y encenderlo no logró que se borrara la alarma.

Alarma de carga de CPU

 

Se activa cuando la lectura de carga de la CPU del dispositivo supera el 60 %.

   

Medida correctora:

     

Apague y encienda la alimentación. Si la alarma sigue presente, póngase en contacto con el siguiente nivel de asistencia técnica. Es posible que sea necesario reemplazar el dispositivo.

Alarma de Avatar

 

Un dispositivo del Avatar ha experimentado uno de los eventos siguientes:

  • Evento de comunicación

  • Pérdida de comunicación del AFE

  • Tensión de control fuera de rango

  • Pérdida de comunicación de DAC

  • Temperatura superior al limite de DAC

  • Evento de salida de DAC

   

Medida correctora:

     

Apague y encienda la alimentación. Si la alarma sigue presente, póngase en contacto con el siguiente nivel de asistencia técnica. Es posible que sea necesario reemplazar el dispositivo.

Alarma de datos del dispositivo no actualizados

 

Indica una posible perturbación de la comunicación entre dispositivos.

   

Medida correctora:

     

Verifique que se sigan todas las directrices de instalación al configurar el equipo.

Alarma sobre la capacidad del registro de auditoría

 

Se ha alcanzado el número de registros de auditoría permitidos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?