Modos de control de los Avatares de cinta transportadora
Los avatars de cinta transportadora poseen los dos tipos de modos de control que se describen a continuación. Puede seleccionar el tipo de modo de control del avatar durante la configuración del avatar .
-
Modo de control remoto el PLC gestiona el control operativo.
-
Modo de control local Las entradas de control locales (E/S digitales) gestionan el control operativo.
El control operativo del avatar puede salir del modo de control configurado en el estado modo degradado del sistema.
Modo de control configurado:
-
Modo de control remoto: el avatar pasa al modo de control local si el sistema accede al modo degradado. el avatar pasa del modo de control local al modo de control remoto configurado cuando el sistema no se encuentra en modo degradado.
Los avatars de cinta transportadora de una dirección incluyen una entrada de control local en un módulo de E/S digital. Puede conectar el puerto de entrada a un conmutador selector en el cuadro de control del operador, y este envía un comando En Marcha al avatar .
Los avatars de cinta transportadora de dos direcciones incluyen múltiples entradas de control local en uno o varios módulos de E/S digitales. Puede conectar los puertos de entrada a un conmutador selector en el cuadro de control del operador, y este envía una orden al avatar para que funcione en el sentido de avance o retroceso.