DOCA0270ES-01

Desconectar la isla

Envíe el comando Desconectar la isla para desconectar todas las cargas en la TeSys island , de modo que el sistema pueda utilizarse para fines de mantenimiento.

  1. Haga clic en el icono Cuadro de control.

  2. Haga clic en Desconectar isla.

La TeSys island pasa a registrar un estado de evento leve. El LED MS rojo se ilumina en el acoplador de bus (TPRBCEIP solamente). Todas las salidas de la isla se abren. La conexión con el PLC se mantiene. La conexión a la OMT también permanece activa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?