Evento de dispositivo de Avatar
Cuando se detecta un evento interno en un dispositivo determinado, todos los avatars relacionados con ese dispositivo se ven afectados. Por ejemplo, un evento detectado en un módulo de interfaz SIL* afecta a todos los avatars que pertenecen al grupo SIL.
En este caso, cada Avatar afectado señala un evento de dispositivo de Avatar y pone a sus dispositivos asociados en el estado de retorno según la tabla siguiente (la cual depende del dispositivo).
Módulo de TeSys island que dispara un evento de dispositivo de Avatar |
Comportamiento de los datos |
---|---|
Módulo de interfaz de tensión |
Todas las mediciones de tensión y potencia RMS e instantáneas se notifican como 0. |
Módulo de interfaz SIL |
El estado del grupo SIL se notifica como "Grupo SIL afectado por ADE". |
Dispositivos de alimentación (módulo de interfaz de alimentación, arrancador, arrancador SIL) |
Estado de retorno: módulos de alimentación abiertos.
|
Módulo de E/S digitales, módulo de E/S analógicas |
Estado de retorno:
|