DOCA0270ES-01

Gestor de certificados (Certificate Manager)

El Certificate Manager le permite configurar el certificado de seguridad para TeSys island.

Los certificados suministrados por el usuario solo pueden eliminarse. Una vez que se elimina el certificado, TeSys island asigna el certificado autofirmado predeterminado.

El certificado firmado no puede ser eliminado y solo puede anularse mediante un certificado suministrado por el usuario.

Para cargar el certificado, proceda de la siguiente manera:

  1. En el panel Admin Options, haga clic en la flecha para ampliar la sección Certificate Manager.

  2. En la ventana Upload Certificate, haga clic en Choose File para seleccionar el certificado .p12.

  3. Introduzca la contraseña del certificado y haga clic en Enviar.

NOTA:
  • Para certificados sin contraseña, deje vacío el campo de contraseña.

  • Para garantizar unas comunicaciones seguras mediante HTTPS, el certificado debe importarse al navegador del ordenador.

Certificate Manager

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?