DOCA0270ES-01

Restablecer disparos

Si se produce un disparo de protección en su Avatar, puede usar este comando para restablecer todos los disparos en la TeSys island .

Realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en el icono Cuadro de control.

  2. Haga clic en Restablecer disparos.

    Resultado: Todos los disparos en la TeSys island se reinician.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?