DOCA0270ES-01

Eventos de comando del sistema

TeSys island registra los siguientes eventos de Comando del sistema en el registro de auditoría:

  • Reseteo del sistema

  • Reinicio del sistema

  • Desconectar la isla

  • Restablecimiento del contador de alarmas del sistema

  • Restablecimiento del contador de eventos leves del sistema

  • Comunicación del bus de campo Restablecimiento del contador de eventos

  • Localizar isla

  • Entrar en modo de prueba

  • Entrar en modo forzado

  • Salir del modo de prueba

  • Salir del modo forzado

  • Control de desconexión del modo forzado

  • Comando de restablecimiento de los ajustes de fábrica

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?