DOCA0270ES-01

Modo forzado

ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto del equipo
  • Antes de usar el modo forzado, asegúrese de que los parámetros de forzado o la activación de cargas no generen condiciones inseguras.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: Una vez activado el modo forzado, los comandos de las herramientas digitales tienen prioridad sobre los comandos del PLC hasta que salga del modo forzado.

Una vez que la TeSys island se encuentra en estado operativo, se puede activar y desactivar el modo forzado con el OMT o TeSys island DTM.

Utilización del modo forzado para simular comandos del PLC

El modo forzado le permite probar la lógica de cualquier TeSys avatar simulando la recepción de comandos del PLC.

Simulación de un comando de PLC con modo forzado

Paso

Acción

1

Modo forzado de acceso:

  • Para acceder al modo forzado mediante la OMT, desplácese hasta la Vista de avatar y seleccione un avatar. Haga clic en la Vista de E/S. Se muestra el diagrama lógico del avatar seleccionado.

  • Para acceder al modo forzado con el TeSys island DTM, haga clic en la ficha Diagnósticos y seleccione un avatar desde Avatares. Haga clic en Estado. Se muestra el diagrama lógico del avatar.

 
 

2

Para simular la recepción de un comando de PLC:

  • Para simular un comando Abrir desde el PLC, haga clic en Forzar 0.

  • Para simular un comando Cerrar desde el PLC, haga clic en Forzar 1.

 
 

3

Cuando haya finalizado, salga del modo forzado. Consulte Salir del modo forzado.

Uso del modo forzado para simular actualizaciones de estado en el PLC

El modo forzado también permite simular la transmisión de actualizaciones de estado de avatar desde la isla al PLC.

Simulación de las actualizaciones del estado de Avatar de la isla al PLC

Paso

Acción

1

Acceda al modo forzado desde la OMT o el TeSys island DTM tal como se describe en Simulación de un comando de PLC con el modo forzado.

2

Para simular el estado de avatar:

  • Haga clic en Forzar 0 para simular la transmisión del estado cerrado del contactor al PLC.

  • Haga clic en Forzar 1 para simular la transmisión del estado Abierto del contactor al PLC.

 
 

3

Cuando haya finalizado, salga del modo forzado. Consulte Salir del modo forzado.

Utilización del modo forzado para simular los cambios de estado de las entradas y salidas del módulo de E/S digital

El modo forzado también permite simular cambios de estado de las entradas y salidas del módulo de E/S digital. Cuando no se ha aplicado el modo forzado, el cuadro de estado es gris y muestra No aplicado.

Cuadro de estado

Comando forzar Entrada desde PLC Estado del PLC

Forzar 0

Apagado

Apagado

Forzar 1

Encendido

Encendido

Simulación de los cambios de estado de las entradas y salidas del módulo de E/S digitales

Paso

Acción

1

Acceda al modo forzado desde la OMT o el TeSys island DTM tal como se describe en Simulación de un comando de PLC con el modo forzado.

2

Para simular el estado de E/S, en Desde PLC:

  • Haga clic en Forzar 0 para desactivar la salida digital.

  • Haga clic en Forzar 1 para cerrar el estado de la salida digital.

 
 

En A PLC:

  • Haga clic en Forzar 0 para cerrar el estado de la entrada digital.

  • Haga clic en Forzar 1 para abrir el estado de la entrada digital.

 
 

Salir del modo forzado

Para salir del modo forzado, realice los pasos de la tabla siguiente:

Salir del modo forzado

Paso

Acción

1

Para salir del modo forzado con el TeSys island DTM, en la ficha Diagnósticos, haga clic en Salir junto a modo forzado y, a continuación, confirme que desea salir.

2

Para salir del modo forzado desde la OMT:

Haga clic en el panel Diagnósticos.

Haga clic en el botón Salir del modo forzado. Aparece una ventana emergente con un mensaje de peligro. Haga clic en para confirmar que desea salir del modo forzado. El encabezado de estado en la parte superior indica que el sistema ya no está en modo forzado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?