DOCA0270ES-01

Módulos de interfaz de alimentación (PIM) y arrancadores

El estado del dispositivo es el LED superior en todos los módulos TeSys island con la excepción del acoplador de barras.

LED de estado de dispositivo

Estado del indicador

Resumen

Descripción

Destello único verde/rojo

Diagnóstico LED

Indicación visual de que los LED están operativos.

Apagado permanente

Apagado

El módulo no recibe alimentación.

Rojo permanente

Evento grave de dispositivo

Evento interno del dispositivo.

Rojo intermitente

No está listo

Descubrimiento, direccionamiento, actualización de firmware, evento leve de dispositivo, etc.

Verde permanente

Preparado, cerrado

El módulo está preparado y el conmutador del contactor está cerrado.

Verde intermitente

Preparado, abierto

El módulo está preparado y el conmutador del contactor está abierto.

El estado de carga es el segundo LED en los arrancadores y PIM.

LED de estado de carga

Estado del indicador

Resumen

Descripción

Destello único verde/rojo

Diagnóstico LED

Indicación visual de que los LED están operativos.

Apagado permanente

Desactivado/No está preparado

El módulo no recibe alimentación o no está preparado.

Verde/rojo intermitente

Modo de prueba

El estado de prueba del sistema está activado.

Rojo permanente

Disparo de protección

Disparo de protección de Avatar.

Rojo intermitente

Alarma de protección

Alarma de protección de Avatar.

Verde intermitente

Tensión aguas arriba

No se ha detectado presencia de tensión aguas arriba.

Verde permanente

Normal

La carga está funcionando en condiciones normales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?