DOCA0270ES-01

Montaje de los arrancadores en un carril DIN

Antes de instalar módulos en la TeSys island , consulte topología de la TeSys island para asegurarse de que los está instalando en la secuencia correcta.

Para instalar un arrancador en el carril DIN, coloque la ranura superior del arrancador en el borde superior del carril DIN y presiónelo contra el carril hasta que oiga que el clip encaja en su lugar. Consulte las figuras siguientes.

Arrancadores de tamaño 1 (TPR ・ ・ 009) y tamaño 2 (TPR ・■ 025 y TPR■ 038) (mm/in.)

Arrancadores de tamaño 3 (TPR ・ ・ 065 y TPR ・■ 080) (mm/in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?