DOCA0270ES-01

Asignación de puertos de E/S

Para acceder a las asignaciones de puertos de E/S del sistema, haga clic en la ficha Asignación de puertos de E/S en la ventana avatar del sistema. La vista Asignación de puertos de E/S muestra la siguiente información:

  • Nombre del Avatar

  • Nombre de entrada/Nombre de salida

  • Nombre del dispositivo

  • Número de entrada/Número de salida

  • Valor

Asignación de puertos de E/S

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?