DOCA0270ES-01

Comando Localizar

En la Vista de la isla, haga clic en el botón Localizar para localizar físicamente la isla conectada. El LED PWR amarillo del módulo de interfaz de bus permanece encendido fijo durante 5 segundos para ayudarle a identificar el dispositivo con el que se está comunicando la OMT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?