Dispositivos de potencia
TeSys island es compatible con dos tipos de dispositivos de potencia:
-
Arrancadores estándar y SIL* que incluyen un contactor y proporcionan la siguiente funcionalidad como parte de un TeSys avatar:
-
Gestión del control de carga
-
Funciones de protección eléctrica
-
Gestión de activos digitales
-
-
Módulos de interfaz de alimentación que supervisan la intensidad pero no permiten controlar la carga. El control de carga debe realizarse a través de un dispositivo de alimentación externo aguas abajo, como un relé de estado sólido o un arrancador electrónico.
Los Avatars que incluyen dispositivos de potencia pueden proporcionar funciones de supervisión de energía en el nivel de la carga cuando se instala un módulo de interfaz de tensión en la TeSys island .
La combinación de arrancadores SIL con un módulo de interfaz SIL permite obtener funciones de categoría de parada 0 y categoría de parada 1 certificadas. *