Conexión con la OMT mediante IPv6
Después de haber instalado físicamente y encendido la isla, puede utilizar este procedimiento para conectar con la TeSys island mediante OMT. El OMT puede conectarse directamente al acoplador de bus mediante la dirección IPv6.
Para llevar a cabo este procedimiento, la isla deberá estar presente en la red y poder comunicarse con la OMT mediante una conexión inalámbrica o cableada en un sistema operativo Windows® estándar.
Conexión de TeSys island con la OMT a través de IPv6
-
Verifique que el PC esté conectado a la misma red que el acoplador de bus a través de una conexión inalámbrica o cableada.
-
Acceda a la ventana Red del ordenador a través del panel de navegación del explorador de archivos (llamado Explorador de Windows antes de Windows 8).
-
En Otros dispositivos, aparecerá la TeSys island como "TeSysisland_xxxx". Si no aparece la isla, es posible que deba deshabilitar el firewall del ordenador.
-
Haga clic con el botón derecho del ratón en "TeSysisland_xxxx" y seleccione Propiedades.
Resultado: Se muestran las propiedades de la isla.
-
Haga clic en el enlace web Dispositivo. Esta es la dirección IP IPv6 del acoplador de bus.
Resultado: El OMT se iniciará en el navegador predeterminado.
-
Si se le dirige a la página, "Su conexión no es privada", siga estos pasos:
-
Haga clic en el botón Avanzado.
-
Haga clic en el enlace Proceder a [xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xx] (no seguro) para continuar.
Resultado: La pantalla de inicio de sesión de OMT se muestra en la pantalla.
-
-
Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (
admin,schneider18) y haga clic en Iniciar sesión.Resultado: Se abrirá la ventana Cambiar contraseña.
-
Establezca una contraseña segura y anótela antes de continuar.
Resultado: En este momento, habrá iniciado sesión en OMT y estará conectado a la isla.
NOTA: Si olvida la contraseña, será necesario un restablecimiento de los ajustes de fábrica para que pueda accederse de nuevo a OMT. Para obtener más información, consulte la sección Realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica.