DOCA0270ES-01

Añadir un usuario nuevo

El administrador puede añadir un usuario nuevo a la OMT.

  1. Haga clic en el signo más de color verde que aparece en la sección Administración de usuarios. Aparecerá la ventana Añadir usuario.

    Añadir usuario

  2. Escriba para el usuario nuevo la información siguiente:

    • Nombre completo

    • Nombre de usuario

    • Contraseña

  3. Seleccione el grupo al que desea asignar el usuario nuevo en el menú desplegable.

    • Administrador

    • Ingeniero de automatización

    • Nivel de mantenimiento 1

    • Nivel de mantenimiento 2

    • Operador

    Menú desplegable Añadir usuario

  4. Haga clic en Enviar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?