DOCA0270ES-01

Alarmas predictivas de Avatar

Las alarmas preventivas alertan sobre posibles eventos en las aplicaciones que se están supervisando. Las alarmas predictivas se activan mediante una combinación de funciones de protección configuradas y estados de entrada PV. En esta sección se describe la configuración y los requisitos de la función Alarmas predictivas.

La siguiente es una lista de los Avatares con alarmas preventivas configurables.

  • Motor de una dirección

  • Motor de dos direcciones

  • Motor estrella/triángulo de una dirección

  • Motor estrella/triángulo de dos direcciones

  • Motor de dos velocidades

  • Motor de dos velocidades y dos direcciones

  • Bomba

  • Cinta transportadora de una dirección

  • Cinta transportadora de una dirección, Parada SIL, Cat. cableado 1/2*

  • Cinta transportadora de dos direcciones

  • Cinta transportadora de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Puede establecer alarmas predictivas para que envíen un mensaje específico para una función de protección sin asignar un estado de entrada PV. Los estados de entrada PV que activan alarmas predictivas se producen cuando las entradas PV configuradas del Avatar se encuentran dentro del rango de funcionamiento seleccionado y establecido mediante umbrales configurables. Cuando la alarma de la función de protección se restablece o las entradas PV salen del rango de funcionamiento seleccionado, la alarma predictiva se restablece. Los Avatares admiten hasta diez alarmas predictivas.

Los Avatares con alarmas predictivas admiten el siguiente comportamiento en la salida de estado de alarma predictiva de la entrada PV aplicando una histéresis del 5% (redondeo la baja con respecto al rango de valores válidos).

NOTA: La histéresis es una ventana que sirve para evitar cambios de estado espurios con pequeñas variaciones de señal en los sensores analógicos.

Histéresis de alarma predictiva

Histéresis

Estado de alarma predictiva de la entrada PV

Valor de la entrada PV

Alta

Umbral alto de alarma predictiva de entrada PV

Nominal

Umbral bajo de alarma predictiva de entrada PV

Baja

Los siguientes ajustes son necesarios para configurar alarmas predictivas en avatares que admiten alarmas predictivas:

  • Entrada de alarmas

  • Definición de alarma

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?