DOCA0270ES-01

Eventos internos del dispositivo de la isla

TeSys island registra los siguientes eventos internos del dispositivo de la isla.

NOTA: El acrónimo AFE significa conjunto de usuario (front end) analógico. El acrónimo DAC significa convertidor digital-analógico.
  • Evento de comunicación

  • Temperatura superior al límite del AFE

  • Temperatura superior al límite de la CPU

  • Pérdida de comunicación del AFE

  • Tensión de control fuera de rango

  • Pérdida de comunicación de DAC

  • Temperatura superior al limite de DAC

  • Evento de salida de DAC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?