Definición de la alarma
Pueden establecerse hasta diez alarmas predictivas para el avatar . La definición de cada alarma predictiva incluye los siguientes ajustes y salidas:
Tipo de protección
Esta es la alarma de función de protección asignada a la alarma predictiva. Hay disponibles las siguientes funciones de protección para las alarmas predictivas:
-
Ninguno: este ajuste deshabilita la alarma predictiva.
-
Sobrecarga térmica
-
Sobrecalentamiento del motor
-
Bloqueo
-
Infraintensidad
-
Sobreintensidad
-
Intensidad de tierra
-
Desequilibrio de fase de intensidad
Condición de activación de entrada PV
Puede asignar hasta tres condiciones de activación de entrada PV a la alarma predictiva. Hay disponibles los siguientes rangos de funcionamiento para cada condición de activación de entrada PV:
-
Ninguna
-
PVInput1: Baja
-
PVInput1: Nominal
-
PVInput1: Alta
-
PVInput2: Baja
-
PVInput2: Nominal
-
PVInput2: Alta
Mensaje de alarma predictiva
Es posible asociar con la alarma predictiva hasta 150 caracteres de texto específico de la aplicación.
Las alarmas predictivas se activan cuando el resultado de la lógica Y los siguientes ajustes de alarma predictiva es Verdadero. Las alarmas predictivas se restablecen cuando el resultado de la lógica Y los siguientes ajustes de alarma predictiva es Falso.
-
Condición de activación de la función de protección de alarma predictiva
-
Condición de activación 1 del estado de entrada PV de alarma predictiva
-
Condición de activación 2 del estado de entrada PV de alarma predictiva
-
Condición de activación 3 del estado de entrada PV de alarma predictiva
A efectos de las alarmas predictivas, se considera que cualquier condición de activación de la función de activación de alarma predictiva configurada con un valor de Ninguno es Falso. Esto proporciona un mecanismo para deshabilitar la alarma predictiva. A efectos de las alarmas predictivas, se considera que cualquier condición de activación del estado de entrada PV de alarma predictiva configurada con un valor de Ninguno es Falso.