DOCA0270ES-01

Preferencias del usuario

En esta sección se describe cómo seleccionar las preferencias de visualización para cada usuario, como el idioma y las unidades de medida.

Haga clic en el enlace de usuario Hola en el encabezado situado en la parte superior del panel principal de la OMT.

Resultado: Se abre la ventana PREFERENCIAS DE USUARIO y AJUSTES DE LA CUENTA.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?