DOCA0270ES-01

Avatar

Se pueden visualizar o modificar las opciones de configuración de avatar que se indican a continuación. Para obtener más información sobre las opciones de configuración del avatar , consulte la Guía de ayuda en línea del DTM de TeSys™ island, 8536IB1907.

General

  • Modo de control

    • Selección del modo de control

  • Control PV combinado
    (véase Configuración más abajo)

  • FLA

Configuración

  • Entradas PV

    • Fuente de control de entrada PV

    • Tipo de control de entrada PV

    • Nivel de control de entrada PV

    • Histéresis de control de entrada PV

    • Lógica de control de entrada PV

NOTA: A la fuente de entrada solo se puede acceder en el DTM.

Alarmas predictivas

  • Entrada de alarmas

    • Tipo de entrada

    • Valor de umbral alto de alarma

    • Valor de umbral bajo de alarma

  • Definición de la alarma

    • Tipo de protección

    • Condición de activación de entrada PV

    • Alarma Mensaje

 

Protección térmica

  • Sobrecarga térmica

    • Disparo por sobrecarga térmica

    • Clase de disparo

    • Umbral de restablecimiento

    • Refrigeración por ventilador auxiliar de motor

    • Alarma de sobrecarga térmica

    • Nivel de alarma de sobrecarga

  • Sobrecalentamiento del motor

    • Disparo por sobrecalentamiento del motor

    • Retardo de disparo

    • Nivel de disparo

    • Umbral de restablecimiento

    • Alarma de sobrecalentamiento de motor

    • Umbral de alarma

    • Sensor de temperatura

Protección eléctrica

  • Pérdida de intensidad de fase

    • Disparo

    • Retardo de disparo

    • Nivel de disparo

  • Detección de intensidad de tierra

    • Disparo

    • Retardo de disparo

    • Nivel de disparo

    • Alarma

    • Nivel de alarma

  • Desequilibrio de fase de intensidad

    • Disparo

    • Retardo de disparo: Iniciar

    • Retardo de disparo: Ejecutar

    • Nivel de disparo

    • Alarma

    • Nivel de alarma

  • Inversión de fase

    • Disparo

Protección de carga

  • Bloqueo

    • Disparo

    • Retardo de disparo

    • Nivel de disparo

    • Alarma

    • Nivel de alarma

  • Arranque prolongado

    • Disparo

    • Retardo de disparo

    • Nivel de disparo

  • Bloqueo

    • Disparo

    • Retardo de disparo

    • Nivel de disparo

  • Infraintensidad

    • Disparo

    • Retardo de disparo

    • Nivel de disparo

    • Alarma

    • Nivel de alarma

  • Sobreintensidad

    • Disparo

    • Retardo de disparo

    • Nivel de disparo

    • Alarma

    • Nivel de alarma

  • Ciclo rápido-bloqueo

    • Bloqueo

    • Tiempo de espera

  • Bloqueo de reinicio rápido

    • Bloqueo

    • Tiempo de espera

Restablecimiento automático

  • Térmico

  • Eléctrico

  • Carga

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?