DOCA0270ES-01

Contadores

Para acceder a los contadores de disparos y de alarmas del TeSys avatar, haga clic en Contadores de la ventana Avatar.

Vista Contadores de Avatar

Para el Avatar se muestra la siguiente información en la vista Contadores:

  • Contadores de disparos

  • Contadores de alarmas

  • Contadores de reintentos de restablecimiento

  • Registro de disparo (últimos cinco disparos)

Para poner a cero los contadores de disparos o de alarmas, haga clic en el botón Restablecer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?