DOCA0270ES-01

Supervisión de Avatares

Las funciones de supervisión que se describen en las siguientes tablas son aplicables a los TeSys avatars individuales.

Supervisión de potencia

  • Potencia activa total (kW) instantánea

  • Potencia activa total (kW) máxima y marca de tiempo

  • Potencia reactiva total (kVAR) instantánea

  • Potencia reactiva total (kVAR) máxima y marca de tiempo

  • Factor de potencia real

  • Factor de potencia real mínimo y marca de tiempo

  • Factor de potencia real máximo y marca de tiempo

Supervisión de energía

  • Energía activa total (kWh)

  • Energía reactiva total (kVARh)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?