MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione dell’azionamento a inizio del blocco

Impostare la reazione dell’azionamento quando la funzione di blocco diventa attiva:

  • Nessuna reazione: Terminare il task effettivo.

  • Stop: l’azionamento si ferma immediatamente (rimane nella sua posizione attuale).

  • Salita: l’azionamento si sposta nella posizione finale superiore.

  • Discesa: l’azionamento si sposta nella posizione finale inferiore.

  • Vai in posizione: l’azionamento si sposta nella posizione definita per l’altezza e le lamelle (solo per oscuranti).


Reazione a inizio del blocco = vai in posizione;
posizione altezza a inizio blocco = 40%; posizione lamelle a inizio blocco = 50%

Una volta eseguita l’azione desiderata, l’azionamento rimane in questa posizione e non può essere azionato mentre la funzione di blocco è attiva. Solo quando diventa attiva una funzione con priorità più elevata verrà eseguita la reazione lì definita.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?