Comportement de l’entraînement au début du verrouillage
Réglez le comportement de l’entraînement lorsque la fonction verrouillage devient active :
-
Aucune réaction : Terminer la tâche réelle.
-
Arrêt : L’entraînement s’arrête immédiatement (il reste dans sa position actuelle).
-
Flèche vers le haut : L’entraînement se déplace vers la position finale supérieure.
-
Flèche vers le bas : L’entraînement se déplace vers la position finale inférieure.
-
Approcher position : L’entraînement se déplace vers la position définie pour la hauteur et les lamelles (pour stores uniquement).
Comportement au début du verrouillage = approcher
position ;
position de hauteur au début du verrouillage
= 40 % ; position des lamelles au début du verrouillage = 50 %
Une fois que l’entraînement a exécuté l’action souhaitée, il reste dans cette position et ne peut pas être actionné tant que la fonction verrouillage est active. Ce n’est que lorsqu’une fonction de priorité supérieure devient active que la réaction définie ici sera exécutée.