Variation (4 bits)
Vous pouvez utiliser la fonction de variation relative pour augmenter ou diminuer la luminosité par rapport à sa valeur actuelle. L’échelon de valeur du changement de luminosité et le sens de variation sont définis par la valeur du télégramme.
Des télégrammes pour les fonctions de variation relatives sont reçus via l’objet de variation. Une fois qu’un télégramme de variation relatif a été reçu, une nouvelle valeur nominale est calculée à l’aide de la valeur actuelle, du sens de variation reçu et de l’échelon de valeur reçue.
La durée de variation préréglée pour une variation relative à 100 % est de 5,4 s.
Exemple :
A : Luminosité minimale en % = 22 %, valeur de sortie de courant = 25 %
|
Variation télégramme plus lumineux avec un échelon de valeur de 12,5 % |
→ |
Nouvelle valeur nominale : 25 % + 12,5 % = 37,5 % |
|
Variation télégramme plus sombre avec un échelon de valeur de 25 % |
→ |
Nouvelle valeur nominale calculée : 37,5 % – 25 % = 12,5 % Valeur actuelle : 22 % (A : luminosité minimale en %) |
Avec valeurs limites A : Luminosité minimale en % et B : La luminosité maximale en % ne peut pas être violée en cas de variation relative.