Regolazione (4 bit)
È possibile utilizzare la funzione di regolazione relativa per aumentare o diminuire la luminosità dell’uscita in base al valore corrente. Il valore dello step per la modifica della luminosità e la direzione di regolazione sono definiti dal valore del telegramma.
I telegrammi per la funzione di regolazione relativa vengono ricevuti tramite l’oggetto di regolazione. Dopo la ricezione di un telegramma di regolazione relativa viene calcolato un nuovo valore nominale utilizzando il valore corrente, la direzione di regolazione ricevuta e il valore dello step ricevuto.
Il tempo di regolazione preimpostato per la regolazione relativa al 100% è di 5,4 s.
Esempio:
A: Luminosità minima in % = 22%, valore di uscita corrente = 25%
|
Telegramma di regolazione più luminosa con un valore dello step del 12,5% |
→ |
Nuovo valore nominale: 25% + 12,5% = 37,5% |
|
Telegramma di regolazione meno luminosa con un valore dello step del 25% |
→ |
Nuovo valore nominale calcolato: 37,5% – 25% = 12,5% Valore effettivo: 22% (A: luminosità minima in %) |
I valori limite A: Luminosità minima in % e B: Luminosità massima in % non possono essere violati in caso di regolazione relativa.