MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Intervallo di regolazione della luminosità

L’intervallo tecnico di regolazione è definito dall’intervallo tra la luminosità minima e massima di una lampada e può essere impostato tramite un dimmer.

Il valore di luminosità minimo impostabile corrisponde a un valore di regolazione dell’1%, il valore di luminosità massimo impostabile corrisponde a un valore di regolazione del 100%.

L’intervallo di regolazione può essere ulteriormente limitato utilizzando l’applicazione software. Questo limite può essere impostato singolarmente per ogni canale di uscita.

È possibile selezionare curve di regolazione per lampade diverse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?