MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Plage de variation

La plage de variation technique est définie par la plage entre la luminosité min. et max. d’une lampe, et peut être réglée à l’aide d’un variateur.

La valeur de luminosité minimale pouvant être définie correspond à une valeur de luminosité de 1 %, et la valeur de luminosité maximale pouvant être définie correspond à une valeur de variation de 100 %.

La plage de variation peut être limitée à l’aide de l’application logicielle. Cette limite peut être définie individuellement pour chaque canal de sortie.

Les courbes de variation peuvent être sélectionnées pour différentes lampes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?