MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Luminosità minima

Problemi come lo sfarfallio possono verificarsi con valori di luminosità minimi. La luminosità delle lampade potrebbe essere scesa al di sotto del valore minimo. In questo caso, aumentare il valore minimo di regolazione.

Se le lampade possono essere regolate solo leggermente, verificare che il valore minimo di regolazione non sia impostato su un valore troppo alto (intervallo 1-25%).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?