MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Luminosité maximale

Dans certaines situations, il peut être impossible de discerner les changements de luminosité lorsque les valeurs de luminosité sont maximales, ou l’éclairage peut être généralement trop lumineux. Dans ces cas, vous pouvez réduire la valeur de variation maximale.

Si les lampes peuvent uniquement être variées légèrement, vérifiez si la valeur de variation maximale a été trop faible (plage 76-100 %).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?