MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nom du canal pour la commutation

Vous pouvez attribuer un nom distinct à chaque canal, par exemple « Éclairage hall rez-de-chaussée ». Ce nom individuel est ajouté au nom de canal fixe, par exemple « Sortie 1 extension 1 - commutateur ». Le nom complet du canal est alors « Sortie 1 extension 1 - commutateur éclairage hall rez-de-chaussée ».

Le nom du canal apparaît désormais sur les paramètres, les canaux et les objets de groupe associés.

Ext. 1/2 Sortie 1-2 -Commutateur : Commutation

Réglages express pour commutation

 
 

Nom du canal

Éclairage hall rez-de-chaussée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?