MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Numero di steps aggiuntivi = 0

Qui si ottiene una curva di regolazione lineare limitata dalla luminosità minima (Luminosità minima) e dalla luminosità massima (Luminosità massima).

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Curva di regolazione definita dall’utente

- Curva di regolazione definita dall’utente

Numero di steps aggiuntivi

0

   

A: Luminosità minima in %

22

   

B: Luminosità massima in %

100


Curva di regolazione: curva di regolazione definita dall’utente con numero di step aggiuntivi=0

L’intervallo di regolazione parametrizzato si trova sull’asse Y.

La luminosità minima (Luminosità minima) e la luminosità massima (Luminosità massima) possono essere limitate.

L’intervallo di valori KNX (0-100%) si trova sull’asse X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?