MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nombre d’étapes supplémentaires = 0

Vous recevez ici une courbe de variation linéaire limitée par la luminosité minimale (Luminosité minimale) et la luminosité maximale (Luminosité maximale).

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Courbe de variation définie par l’utilisateur

- Courbe de variation définie par l’utilisateur

Nombre d’étapes supplémentaires

0

   

A : Luminosité minimale en %

22

   

B : Luminosité maximale en %

100


Courbe de variation : Courbe de variation définie par l’utilisateur avec nombre d’étapes supplémentaires = 0

La plage de variation paramétrée se trouve sur l’axe Y.

La luminosité minimale (Luminosité minimale) et la luminosité maximale (Luminosité maximale) peuvent être limitées.

La plage de valeurs KNX (0-100 %) est située sur l’axe X.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.