MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamento dell’uscita alla caduta di tensione del bus

Se la tensione del bus scende sotto i 18 V, l’uscita può essere commutata in uno stato parametrizzato. L’uscita può essere definita come Spegni o Accendi a luminosità selezionabile oppure rimanere nello stato precedente la caduta di tensione (Nessuna reazione). Allo stesso tempo, lo stato attuale dell’uscita viene salvato nel dispositivo.


Impostazioni possibili:

  • Nessuna reazione
    Il canale di uscita rimane al valore di luminosità corrente. Se le funzioni di temporizzazione (funzione di durata della temporizzazione, ritardo di attivazione, ritardo di disattivazione) sono attive, vengono annullate.

  • Spegni
    Il canale di uscita viene disattivato.

  • Accendi a luminosità selezionabile
    La luminosità iniziale è determinata da un altro parametro. La luminosità selezionabile può essere impostata tra 1% e 100%.


AVVISO
Il comportamento delle uscite per gli oscuranti e le tapparelle è cambiato.
Il master dimmer non dispone di una potenza sufficiente per posizionare tutti i canali degli oscuranti e delle tapparelle o per spostarli verso l’alto o il basso. Qui sono disponibili solo le opzioni seguenti:
  • Stato relè dopo la caduta di tensione sul bus: Nessuna reazione
  • Stato relè dopo la caduta di tensione sul bus: Stop
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?