Comportement de la sortie après une coupure de tension du bus
Si la tension du bus tombe en dessous de 18 V, la sortie peut être commutée à un état paramétré. La sortie peut être définie comme Éteindre ou Allumer à la luminosité sélectionnable, ou rester dans l’état qu’elle avait avant la défaillance (Aucune réaction). En même temps, l’état actuel de la sortie est enregistré dans l’appareil.
Réglages possibles :
-
Aucune réaction
Le canal de sortie reste à sa valeur de luminosité actuelle. Si des fonctions de durée (fonction de durée d’éclairage d’escalier, temporisation on, temporisation off) sont actuellement actives, elles sont annulées. -
Arrêt
Le canal de sortie est désactivé. -
Allumer à la luminosité sélectionnable
La luminosité initiale est déterminée par un autre paramètre. La luminosité sélectionnable peut être définie entre 1 % et 100 %.
| AVIS |
|---|
|
Le comportement des sorties de stores et de volets a
changé.
Le maître de variation ne dispose pas d’une
alimentation suffisante pour déplacer tous les canaux de stores
et de volets en position ou pour les déplacer vers le haut ou
vers le bas. Seules les options suivantes sont disponibles ici :
|