MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Code PIN pour la mise à jour du micrologiciel

Pour des raisons de sécurité, vous devez définir un code PIN valide à 4 chiffres afin de bloquer les mises à jour non autorisées du micrologiciel de l’appareil.

Le code PIN défini dans l’ETS doit être saisi dans l’outil de mise à jour du micrologiciel Schneider Electric avant le téléchargement du micrologiciel. Cela empêche toute mise à jour non autorisée du micrologiciel de l’appareil via l’interface USB.

Réglages étendus

Code PIN pour la mise à jour du micrologiciel

 

Veuillez saisir un code PIN pour la mise à jour du micrologiciel

(4 chiffres, 0 à 9)

1234

Des codes PIN non sécurisés ou trop simples ne peuvent pas être sélectionnés.

Vous recevrez le message suivant :

Code PIN non valide pour la mise à jour du micrologiciel ! Veuillez entrer un code PIN valide avant de télécharger votre configuration !

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.