MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Codice PIN per aggiornamento firmware

Per motivi di sicurezza è necessario impostare un codice PIN a 4 cifre valido per impedire aggiornamenti non autorizzati del firmware del dispositivo.

Il codice PIN definito nell’ETS deve essere immesso nel tool di aggiornamento del firmware Schneider-Electric prima di scaricare il firmware. Ciò impedisce l’aggiornamento non autorizzato del firmware del dispositivo tramite l’interfaccia USB.

Impostazioni aggiuntive

Codice PIN per aggiornamento firmware

 

Immettere il codice PIN per aggiornamento firmware

(4 cifre, 0 ... 9)

1234

Non è possibile scegliere codici PIN non sicuri o troppo semplici.

Compare il messaggio seguente:

Codice PIN non valido per l’aggiornamento del firmware! Immettere un codice PIN valido per scaricare la configurazione!

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?