MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Durée de variation identique pour la fonction centrale et les scénarios

La fonction Durée de variation identique est à l’origine d’un processus de variation avec plusieurs canaux de variation pour démarrer simultanément et pour terminer en même temps. Vous pouvez utiliser cette fonction pour les scénarios et les fonctions centrales.

Réglages étendus

Réglages généraux pour la variation

Durée de variation identique pour la fonction centrale et les scénarios

Non

Oui

Durée de variation identique pour la fonction centrale et les scénarios (6 s - 59,999 min)

6 s

   

Commande de la durée de variation identique via bus

Non

Oui

L’objet de groupe apparaît après l’activation de l’option Commande de la durée de variation identique via le bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?