MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Stesso tempo di regolazione a funzione centrale e scene

La funzione Stesso tempo di regolazione provoca l’avvio simultaneo e la fine nello stesso momento di un processo di regolazione con diversi canali di regolazione. È possibile utilizzare questa funzione per le scene e le funzioni centrali.

Impostazioni estese

Impostazioni generali per la regolazione

Stesso tempo di regolazione per funzione centrale e scene

No

Stesso tempo di regolazione per funzione centrale e scene (6 s - 59,999 min)

6 s

   

Controllo dello stesso tempo di regolazione tramite bus

No

L’oggetto gruppo appare dopo l’abilitazione del Controllo dello stesso tempo di regolazione tramite bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?