MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Selezione delle estensioni SpaceLogic KNX

Il master dimmer SpaceLogic KNX è un dispositivo KNX a cui è possibile collegare due estensioni SpaceLogic KNX.

È possibile scegliere una delle estensioni seguenti:

  • MTN6810-0102, estensione dimmer universale SpaceLogic KNX

  • MTN6805-0008, estensione commutazione/oscuranti SpaceLogic KNX

Master

Estensione 1

Estensione 2

Uscite

MTN6710-0102S

   

2 x regolazione

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

 

4 x regolazione

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

MTN6810-0102

6 x regolazione

MTN6710-0102S

MTN6810-0102

MTN6805-0008

4 x regolazione e
8 x commutazione o
4 x oscuranti

MTN6710-0102S

MTN6805-0008

MTN6810-0102

4 x regolazione e
8 x commutazione o
4 x oscuranti

MTN6710-0102S

MTN6805-0008

MTN6805-0008

2 x regolazione e
16 x commutazione o
8 x oscuranti

La distribuzione delle funzioni tra i canali è liberamente selezionabile e dipende dalle esigenze specifiche.

Impostazioni generali

Selezione Estensione SpaceLogic KNX
 

Tipo di estensione 1

Disattivato

MTN6810-0102 Universal Dimming

Commutazione/oscuranti MTN6805-0008

 

Tipo di estensione 2

Disattivato

MTN6810-0102 Universal Dimming

Commutazione/oscuranti MTN6805-0008

Selezionando MTN6810-0102 Universal Dimming viene aggiunta l’Estensione 1.

Le 2 nuove uscite di regolazione con schede, parametri, canali e funzioni canale sono ora disponibili nell’applicazione.

L’estensione 1 è visualizzata come immagine a destra del master.

 

Selezionando MTN6805-0008 Commutazione/oscuranti viene aggiunta l’Estensione 1.

Le 8 nuove uscite con schede, parametri, canali e funzioni canale sono ora disponibili nell’applicazione.

L’Estensione 1 è visualizzata come immagine a destra del master.

 

Selezionando MTN6810-0102 Universal Dimming come Estensione 2 viene aggiunta la seconda estensione di regolazione.

Per l’Estensione 2, le nuove uscite sono ora visualizzate con schede, parametri, canali e funzioni canale.

L’Estensione 2 è visualizzata come immagine a destra dell’Estensione 1.

 

Selezionando MTN6805-0008 Commutazione/oscuranti come Estensione 2 si aggiunge la seconda estensione commutazione/oscuranti.

Per l’Estensione 2, le nuove uscite sono ora visualizzate con schede, parametri, canali e funzioni canale.

L’Estensione 2 è visualizzata come immagine a destra dell’Estensione 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?