MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Envoyer état du fonctionnement manuel via l’objet

Outre la possibilité d’activer le fonctionnement manuel via l’objet Activer le fonctionnement manuel, il est également possible d’envoyer l’état du fonctionnement manuel via l’objet État fonctionnement manuel. Vous pouvez lire l’état de fonctionnement actuel grâce à la LED de fonctionnement manuel, et vous recevrez un retour d’état via l’objet État fonctionnement manuel si vous avez activé cette fonction.

Réglages étendus

Réglages fonctionnement manuel

 

Envoyer état du fonctionnement manuel via l’objet

Non

   

Oui

Une fois qu’Envoyer état du fonctionnement manuel via l’objet a été activé, l’objet de groupe apparaît.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?